结果:找到" 机房网络调整",相关内容1000条
- 导线放置焊盘继承网络,以及拖动导线微调和器件的几点提议。
- 专业版。1,在PCB导线上放置焊盘,焊盘不能继承导线的网络,每次放置后都要在属性中设置焊盘网络,虽然下次再放焊盘能保留前次的网络,但在不同网络的导线上多次放置,每次都要改,非常不方便,能不能优化一下。(标准版中可以)2,专业版,选中一个器件后,像标准版中那样,器件符号会中心十字线没有出现,以及拖动一个器件时,也没有出现符号中心全屏十字参考线(只在拖动时出现),这对器件布局排版对齐以及微调位置非常有帮助,希望优化一下。(不要告诉我在设置中勾选始终显示十字光标,虽然显示的也是十字线,但很别扭,而且这个十字线还受网格吸附影响跳动,这样的十字参考线是不应该受吸附影响的。标准版这些做的很好,为什么专业...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 焊盘,网络,拖动微调 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-17 13:18:00
- 立创EDA专业版PCB网络类bug反馈
- 立创EDA专业版PCB新建或更新网络类之后,相关网络-网络规则会被清除
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB设计 网络-网络规则 网络类 发帖人:Agogo 发帖时间:2022-03-14 11:05:00
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-11-15 20:01:00
- a/b/c类机房有哪些区别,建设机房有哪些要求?
- 机房建设,即指通过对机房的四个基本要素:结构,系统,服务,管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又高效,便利的环境,帮助企业实现包括成本,便利和安全多方面的目标。那么你知道A类机房和B类机房以及C类机房,他们有什么区别吗?建设机房又有哪些要求?A类标准A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。一般是指应用于金融行业、国家气象台、国家级信息中心、重要的军事指挥部门、交通指挥调度中心、广播电台、电视台、应急指挥中心、电力调度中心、大型工矿企业、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 机房 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 15:10:00
- 为什么总显示“网络不完整”?
- 这几个网络总显示网络不完整,GND网络我还没有布线不算。其它的画了好几遍依然显示红叉,咋办?大神请出手。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络不完整 发帖人:峰回路转 发帖时间:2021-07-19 09:57:00
- 立创eda专业版布线长度调整去哪里啦
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 布线长度调整 发帖人:sander 发帖时间:2021-01-23 14:09:00
- 锁定元件功能和线长调整功能
- 经常出现选中了一片区域,拖动到其他地方,最后一脸懵逼的看着最后只有一个字符被移动了。经常是选中一片对象以后,一旦开始拖动的时候鼠标从某个字符开始就会被认作取消选中整体,然后移动这一个字符。1.希望能改善一下这个选中判定,选中了一个整体,再拖动选中区域内任何对象都被视作拖动这个整体。2.我觉得可以加一个锁定整体功能,用快捷按钮将选中的整体锁定为一体,这样每次移动就不会分散开来。(目前的锁定功能貌似是将物件设置为不可移动,但是用的真心不多)3.进一步,可以用右键菜单从选中的多个对象快速建立新的原理图模块/pcb模块文件,然后加以简单修改就可作为模块使用。这样既方便于个人设计,也有利于增加共享库的...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 锁定 线长调整 发帖人:4061N 发帖时间:2019-12-25 21:06:00
- 2018-8-29晚上23:30点到24:00嘉立创网站停机公告
- 为了给客户更好的体验。2018-8-29晚上23:30到24:00机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 机房网络调整 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-08-29 16:01:00
- 具备RS485接口的万能空调自动遥控器(机房动环专用)
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):Tesla2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):具备RS485接口的万能空调自动遥控器5.简要陈述您的idea和作品(必填项):主要用于基站机房\配电房内部空调控制,接入动环系统(需采用RS485总线),现有控制大多采用自动开机模块配合断电实现,一般不具备空调模式、温度、风速等控制;而带有控制板接口的空调如大金等品牌,控制板价格接近半台空调了,为节省成本,便于安装施工(施工不破坏空调),本次设计采用单向遥控的方式对空调进行控制,控制器自带温湿度传感器,对环境温湿度进行采集,自动控制空调进行...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: RS485 自动控制万能空调遥控器 温湿度传感器 基站机房 配电房 发帖人:Tesla 发帖时间:2018-05-17 08:35:00
- 2017-5-23中午12点到12:30嘉立创网站停机公告
- 为了给客户更好的体验。2017-5-23中午12点到12.30机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 机房网络调整 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-05-22 16:11:00
返回